结果:找到" 2.4G NRF24L01P 氛围灯 遥控器",相关内容1000条
  • 微型遥控报警器
  • 微型遥控报警器用遥控器十厘米,可以让这个报警器响就可以支持充电,报警器重量不超过8克订做数量500
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 微型报警 发帖人:微型遥控报警器 发帖时间:2023-09-22 17:48:00
  • 2.4GHz芯片典型应用方案
  • 优点:2.4G方案专注遥控玩具、遥控RGB灯、遥控无人机、、智能家居类方案定制开发,2.4g无线方案具备稳定、高效的无线通信能力,减少了外围电路和器件的使用,降低了制造成本。科普:2.4G技术,即人们常说的“2.4g非联网解决方案”:2.4ghz无线技术频率是2.4-2.485ghzism(industrial,scientificandmedicalindex),是近年来新兴的无线传输技术,该频段在大部分国家免授权、无偿使用,因此在无线领域得到了广泛的应用,为产品的普及扫清了最大障碍。2.4g无线技术为双向传输,单向传输速率可达2Mbps,而且由于采用了自调频技术,使干扰的影响大为降低。在...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G芯片 芯片开发 发帖人:博巨兴微 发帖时间:2023-09-22 15:43:00
  • 求助帖,,晾衣架遥控器
  • 各位大佬,电动晾衣架是红外信号还是射频信号啊,射频信号有没有开源的板子啊~家里墙上的面板总是要拆下来装电池烦死了
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 射频 红外 发帖人:x8ank 发帖时间:2023-02-25 11:27:00
  • 【遥控器开发基础教程1】开源编队无人机-GPIO(遥控器指示灯控制)
  • COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列GPIO(遥控器指示灯控制)图1一、GPIO简介GPIO(General-purposeinput/output),通用的输入输出的简称,单片机的引脚可以供使用者自由使用,可以配置为输出,也可以配置为输入。其中输出又可以是输出“高电平”或者“低电平”。在电子电路中“高电平”是电压高的状态,用逻辑来表示即为1,“低电平”是电压低的状态,用逻辑来表示即为0。STM32F103系列是意法半导体基于ARMCortexM3内核的32位单片机,遥控器上用的主核心是48脚的STM32F103C8T6,其片上的资源与飞控主板上的主核心STM32F103CBT6基本一致...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 GPIO 指示开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-22 14:17:00
  • CI24R12.4G低成本氛围灯解决方案
  • 氛围灯带是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名。因为使用寿命长(一般正常寿命在8~10万小时),又非常节能和绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。在家装领域,氛围灯带无处不在,在玄关、在客厅、在餐厅、在厨房、在卧室、在楼梯、在走道等等,不仅可以打造出别样的装修风格,也给日常生活带来了很多的便利。LED灯带控制方式简单,通过不同的功能按键遥控、手机APP控制实现对LED灯带的操作。氛围灯方案使用CI24R1无线收发芯片,应用在灯带上和开关上,当按下指定的指令按钮后,无线模块将信号发射出去,灯带上收到信号后做出正确的指令,例如,调光、调色、...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G NRF24L01P 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2022-05-20 14:29:00
  • 语音芯片助力氛围灯控制器智能化!
  • 车内照明作为点亮汽车内饰的重要元素和设计,近年来越来越受到主机厂和消费者的关注。对于主机厂,车内氛围灯不单是营造车内氛围、体现个性的装饰,更是品牌识别度的一大体现。对消费者而言,他们希望在车内获得舒适度、科技和多元空间的体验感,而氛围灯正好可以满足不同环境的各种感官需求。而氛围灯语音控制器可以进行人机对话,氛围灯控制器驱动特定部位闪烁对应语音。能够语音控制氛围灯从车辆前部往后进行设定颜色的运行效果。普通的氛围灯控制器主要是通过遥控器来控制氛围灯开关,没有办法实现语音声控,而使用智能语音氛围灯控制器,您只需要喊话控制着车载氛围灯开关,不用使用遥控器。氛围灯控制器厂家优选九芯电子的低成本NRK3...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-25 17:05:00
  • 【开源XRC遥控器】4.1版本更新,资料开源
  • 欢迎加入XRC群详细了解所有得PCB硬件、原理图、固件、外壳文件都已经在群文件开源,喜欢得小伙伴可以自己尝试制作,成本不便宜哦,400左右吧,看个人实力。3.3更新,目前已经完成SD卡更新固件的OTA更新,使用Bootloader更新固件,方便快捷。介绍视频:论坛放不了链接,B站搜索:开源XRC遥控器-----------XRC遥控器--------------XRC遥控器是一款基于STM32F4平台的多功能开源遥控器,全中文界面,32物理通道,3.5寸真彩IPS电容触摸屏,支持CRSF协议,支持ELRS、黑羊、思翼高频头,支持Mavlink协议,内嵌简易MP地面站,支持无人机飞控调参,支持...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: STM32 开源 发帖人:Xuan辕 发帖时间:2022-03-13 19:24:00
  • LED智能汽车氛围灯芯片车内照明调光IC0.1%调光深度
  • 【LED智能汽车氛围灯芯片车内照明调光IC0.1%调光深度】--RGB氛围灯驱动芯片解决方案氛围灯是一种应用在汽车内部,用于烘托车内环境氛围的内饰灯,用户可根据需要设定氛围灯的颜色、亮度。高品质的汽车氛围灯已经成为了汽车内饰领域中不可忽视的设计元素。惠海半导体推出了多通道RGB-LED驱动芯片H511系列,可支持实现智能动态汽车照明理念,给用户带来良好舒适的照明体验。1.惠海H5114概述:H5114适用于智能家居照明、教育照明、办公照明等LED智能照明场景中,可以给用户提供出色的照明体验。H5114是专门为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,支持PWM调光/模拟调光/0-1...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LED智能汽车芯片 车内照明调光IC 发帖人:东莞惠海半导体 发帖时间:2020-10-22 10:47:00
  • 四旋翼飞行器NRF无线/WIFI/蓝牙/体感遥控手柄
  • 这个是我自己制作四旋翼飞行器的时候自己画的一个多功能遥控手柄,因为我自己学习的时候是购买的正点原子的minifly进行学习,所以画这个手柄的时候直接参考的minifly的遥控器。根据我个人使用的一些体验不足之处进行了改进,比如原版的遥控器的OLED和NRF24L01+是贴片的,我把这些改成了直插的,因为设计成贴片的会大大增加焊接难度,而且像NRF这种进行通信传输的模块设计难度比较大,需要考虑的因素太多,焊接的时候,细微的差别都会导致工作异常。利用直插的接口,还可以插上带增益天线的NRF24L01+模块,增强遥控距离。同时更改了原版的SWD接口,改为2.54的排针,方便大家利用自己的仿真器进行...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 手柄 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-11-29 21:21:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: